Other Parts Discussed in Thread: ALP
主题中讨论的其他器件:ALP
大家好、
我的客户将在 ALP 上运行地图工具、其中962位于两个不同的摄像机上、一个具有953串行器、另一个具有933串行器。
运行 MAP 工具时、是否需要移除成像仪和串行器之间的 CSI 连接? 我被告知、成像仪一旦通电就会开始在 CSI 线路上输出数据、因此在地图工具运行时、这些线路上会有活动。
感谢您的帮助!
David
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ALP
大家好、
我的客户将在 ALP 上运行地图工具、其中962位于两个不同的摄像机上、一个具有953串行器、另一个具有933串行器。
运行 MAP 工具时、是否需要移除成像仪和串行器之间的 CSI 连接? 我被告知、成像仪一旦通电就会开始在 CSI 线路上输出数据、因此在地图工具运行时、这些线路上会有活动。
感谢您的帮助!
David
尊敬的 David:
您无需断开成像仪与串行器的连接。
MAP 工具可模拟962解串器上的所有 AEQ 设置。 该工具将运行脚本、将 AEQ 设置为多个固定值、然后保持特定的驻留时间。 在此期间、如果962检测到任何错误、则 ALP GUI 中将显示一个红色方形。 通过 AEQ 设置将显示为绿色。
只要串行器和解串器能够加电并建立锁定、就可以使用 MAP 工具来提供通道质量的高级分析。 对于953/962连接、如果两个器件都加电、则会建立锁定。 是否连接了成像仪无关紧要。 对于933/962连接、如果933使用 PCLK 作为参考时钟、则需要连接成像仪并使其处于活动状态、以驱动正向通道传输并在器件之间建立锁定。
最棒的
Justin Phan
不用客气。 以下是地图工具的用户指南、也适用于962器件。 客户可以使用这些文档获取其他指导。