Other Parts Discussed in Thread: TLK10081
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLK10081 美好的一天!
我想将低速端的8x 640Mbps 链路聚合到高速端的单个5.12Gbps 链路中。 根据表5.2和5.3、我所需的5.12Gbps 略微超出了支持的 PLL 范围。 在此处提到的演示(连接:使用通用串行器/解串器进行数据聚合-模拟-技术文章- TI E2E 支持论坛)中、使用类似的 TI 器件实现了5.94Gbps (也超出 PLL 范围)的高速链路。 我的问题如下;是否可以使用 TLK10081实现5.12Gbps 高速链路? 如果不是、是否有可供考虑的替代方案?
此致、
Boris