This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:RMII 主模式/从模式选择

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1105008/dp83822if-rmii-mater-slave-mode-selection

器件型号:DP83822IF

您好,

如何在 DP83822的 RMII 中确定主模式或从模式。

IE 我们如何决定 PHY 是用作 RMII 主设备还是 RMII 从设备。标准是什么?

此致

Eby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eby:

    RMII 主 器件或从器件配置是根据时钟可用性决定的。

    在 RMII 主器件运行时、该器件由连接到 XI 引脚的25MHz 振荡器或跨 XI 和 XO 引脚的25MHz 晶体运行。 在 RMII 从器件运行中、该器件由连接到 XI 引脚并与 MAC 共用同一时钟的50MHz 振荡器运行。 数据表中的图8-5和图8-6显示了实现方式的差异。  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    因此主/从分配只是基于时钟源、没有其他运行差异、对吧?

    此致  

    Eby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eby:  

    没错。  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。 您还有其他问题吗? 否则、我将关闭此线程。

    谢谢、

    David