This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3227:[MAX3227与 TRS3227]请求查看差异

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3227, TRS3227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1106731/max3227-max3227-vs-trs3227-request-to-see-the-difference

器件型号:MAX3227
主题中讨论的其他器件: TRS3227

大家好、TI 支持团队

请告诉我们以下两项之间的差异。

很难在数据表中找到任何特殊差异。

MAX3227

TRS3227

好好照顾我。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些芯片是相同的、唯一的区别是名称。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    Clemens 是正确 的-区别是名称;它们的规格是相同的。

    最棒的

    Parker Dodson