This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD01:无论数据速度如何、我都想知道此 IC 规范中的距离限制范围。

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1106061/sn65hvd01-regardless-of-the-data-speed-i-would-like-to-know-the-extent-of-the-distance-limit-in-the-specification-of-this-ic

器件型号:SN65HVD01

规格  

  :SN65HVD01 (电源3.3V)

  :电缆 AWG 24 (扭曲+屏蔽)

  :数据速率低于200kbps

  :残桩线1 (1:1通信)

1) 1) 在上述情况下、RS 485可通信的最大电缆长度是多少?

2   我认为由于压降、RS485通信将无法实现。 对吗?

该链接指出电压差应大于1.5v。

IC 使用3.3伏电压。 IC 可通信多少个仪表?

https://www.ti.com/lit/an/slla272d/slla272d.pdf?ts=1653979769684&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

信号电平
符合 RS-485标准的驱动器在54 Ω 负载上提供最小1.5V 的差分输出、而符合标准的接收器检测到低至200mV 的差分输入。 这两个值为可靠的数据传输提供了足够的裕度、即使在电缆和连接器上信号严重衰减的情况下也是如此。 这种稳健性是 RS-485非常适合嘈杂环境中的远距离网络的主要原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    长度为1.2km 的 AWG 24电缆的电阻与端接电阻大致相同、可将总线信号减少一半。 通常假设这是限制、但没有固定值。 更长的电缆会进一步降低噪声容限、并极大地增加错误风险。 实际的错误量取决于环境的噪声大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Won、

    Clemens 正确- 1.2km 通常被视为 RS-485的"最大值"、根据规格、它通常表示1.2km 时的最大速率为~100kbps。 通常情况下、它被视为 RS-485的限值。 这基于54欧姆时的最小差分输出至少为1.5V (在驱动器上测量此电压-当在电缆的另一侧接收到该电压时、电缆衰减会导致该电压更小、因此逻辑阈值小于1.5V)  

    但是、对于您的应用而言、这样说是对的:

    由于只有两个器件(1:1通信-请告诉我是否理解错误)并且其速率为200kbps、因此您应该能够最大程度地延长电缆长度或非常接近电缆长度。 作为阻抗匹配系统中的一般经验法则、速度与距离曲线可理解为:

    其中 RS-485/RS-422以红色显示。

    2.是的,在足够长的长度上,问题就会成为数据信号的衰减。 更长的电缆会增加更多电容、这需要更低的数据速度以及更多的电阻、这也会导致数据信号衰减。 不过、使用您的电流设置、您应该能够实现非常接近电缆长度限制的效果(如果系统阻抗匹配-它应该具有适当的端接)  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后、通信是否可以长达200m?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后、通信是否可以长达200m?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、200m 时的200kbps 没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Won、

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我将看到我可以做什么!

    最棒的

    Parker Dodson