This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS1:差分输出的过冲

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1105530/sn65lvds1-overshot-of-differential-output

器件型号:SN65LVDS1

大家好、  

我使用 SN65LVDS1作为时钟缓冲器来替换 FIN1001M5X。  

在我测试时、差分输出信号具有60mV 的过冲、如下图所示。我已附上原理图、请帮助我了解过冲的根本原因以及如何估算过冲。

BRS、

王淑宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常在上升沿发生过冲、让我检查一下设计并尽快通知您。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特性阻抗是否重要?

    数据表显示、该器件驱动100欧姆特性阻抗和100欧姆端接电阻。  

    然而、在这个原理图中、没有端接电阻器、只有交流耦合电容器。

    BRS

    Shubiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有转换位都发生过冲、这可能是由阻抗不匹配引起的。 该器件 最好 与100 Ω 终端或负载配合使用。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题、您是否看到输入信号过冲?

    此致

    Brian