This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:电压兼容性和电容器放置

Guru**** 2927550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1105910/tmuxhs4412-voltage-compatibility-and-capacitor-placement

器件型号:TMUXHS4412

大家好、团队、

我 在我的设计中使用 TMUXHS4412。 我已将多路复用器连接到 Arra10 FPGA 串行器/解串器(Bank 1G、1H、1I)(Arria 10 Part NO:10AX057N2F40E2SG)。为多路复用器提供的电源电压为3.3V。为串行器提供的组电压为1.03V

我的应用是以高达10Gbps 的速率进行 USB (主机和设备)和 DP (拉电流和灌电流)数据传输。

请告诉我  、MUX 和 Arria 10串行器/解串器是否存在任何电压兼容性问题。 此外、多路复用器和 Arria 10串行器/解串器的共模电压也会出现问题。

此外、我是否还需要在多路复用器的两侧放置电容器、或者仅 C 型连接器侧可以正常工作。

我要附上电路中电容器放置的方框图。

此致、

Tensil Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多路复用器的一侧需要交流电容。

    由于 DP 和 USB 具有不同的交流电容值、因此最好在主机侧放置电容。  

    所有通道的 DP 为100nF、USB RX 为300nF、USBTX 为100nF。

    共模应该正常。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的宝贵意见。

    我已将电容器放置在多路复用器的一侧。

    如果我们仅使用 USB 或 DP、则电容放置正确、对。 只需修改 DP 的值。 我是对的吗?

    此致、

    Tensil Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我还有一个查询。 因此、FPGA 侧没有任何电容器。 电压电平是否存在任何问题。 由于多路复用器的电源为3.3V、FPGA SerDes 组的电源为1.03V、这会损坏我的 FPGA、因此多路复用器和 FPGA 之间没有任何电容。

    此致、

    Tensil Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多路复用器电源为3.3V、但 IO 信号取决于信号规格、如果是 USB 或 DP、则应该可以。

    您的上述评论也是正确的。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brain、

    感谢您的评论。

    最后、您能否确认我的电路是否能够与仅放置在多路复用器一侧(位于连接器侧)的电容器一起工作。

    此致、

    Tensil Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brain、

    我还有一些问题、


    在数据表中、建议器件从的任一侧偏置
    将器件设为有效值(在3.3V 电源电压模式下、电压范围为0 - 1.8V)。

    1.这种说法是否意味着在 FPGA 侧处于 USB/DP 发送器模式和接收器模式时必须偏置多路复用器、因为连接器侧的多路复用器的另一侧被交流电容阻止直流?
    2.多路复用器是否会将接收器模式下的 USB /DP 信号传递到我的 FPGA?? [在接收器模式下、FPGA 在引脚上不会有任何偏置]

    此致、

    Tensil Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的交流电放置应适用于仅支持 USB 或 DP 的应用。

    问题1:是的、多路复用器将由 FPGA 共模电压驱动。

    2:FPGA 接收器也应具有共模电压。

    此致

    Brian