Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412
大家好、团队、
我 在我的设计中使用 TMUXHS4412。 我已将多路复用器连接到 Arra10 FPGA 串行器/解串器(Bank 1G、1H、1I)(Arria 10 Part NO:10AX057N2F40E2SG)。为多路复用器提供的电源电压为3.3V。为串行器提供的组电压为1.03V
我的应用是以高达10Gbps 的速率进行 USB (主机和设备)和 DP (拉电流和灌电流)数据传输。
请告诉我 、MUX 和 Arria 10串行器/解串器是否存在任何电压兼容性问题。 此外、多路复用器和 Arria 10串行器/解串器的共模电压也会出现问题。
此外、我是否还需要在多路复用器的两侧放置电容器、或者仅 C 型连接器侧可以正常工作。
我要附上电路中电容器放置的方框图。
此致、
Tensil Sebastian