This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85:数据信号的连接

Guru**** 2788275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1105478/sn65dsi85-connection-of-data-signals

器件型号:SN65DSI85

大家好、团队、

此问题与以下问题有关。

e2e.ti.com/.../4004899

客户仅按如下方式更改了 SN65DSI85ZQER 的数据线、不起作用。

我认为第7.4.5节没有问题、您的看法是什么?

DSI-D3-P―――――Ω DA0P A_Y0P ――――― A-Y3P

DSI-D3-N―――――Ω DA0N A_Y0N ――――― A-Y3N

DSI-D2-P―――――Ω DA1P A_Y1P ――――― A-Y2P

DSI-D2-N―――――Ω DA1N A_Y1N ――――― A-Y2N

DSI-D1-P―――――Ω DA2P A_Y2P ――――― A-Y1P

DSI-D1-N―――――Ω DA2N A_Y2N ――――― A-Y1N

DSI-D0-P―――――Ω DA3P A_Y3P ――――― A-Y0P

DSI-D0-N――――― DA3N A_Y3N ――――― A-Y0N

DSI-CLK-P――――― DACP A_CLKP――――― A-CLKP

DSI-CLK-N――――― DACN A_CLKN――――― A-CLKN

此致、

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masa

    LCD 面板能否支持通道交换输出格式?

    如果它们启用 DSI85测试模式、它是否起作用?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    客户告知是 VESA 格式、8位 LCD 面板。

    他们还没有确认。 因此、我将了解客户的电路配置。

    此致、

    Masa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masa-San

    由于它们交换了信道、请确保发出的 RGB 格式仍然符合面板要求。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    感谢您的支持。

    我向客户确认。

    此致、

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masa-San

    谢谢、我将等待您的反馈。

    David