This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:TCA9546A 可使用不同的 PU 电源问题

Guru**** 2752855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1106391/tca9546a-tca9546a-can-use-different-pu-power-question

器件型号:TCA9546A

尊敬的 TI E2E 团队:

您能否帮助仔细检查 TCA9546是否可以为每个 SD/SC0、SD/SC1、SD/SC2、SD/SC3使用不同的 PU 电源?

看起来可能、只是想确认一下。感谢您的检查和评论。

例如:Vcc 需要 P3V3、SDA/SCL 需要 P3V3、SD/SC0、1需要1.8V;CH2和 CH3需要3.3V。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;所有五个 I²C Ω 总线段可具有不同的电压。

    唯一的限制是 VCC 一定不能太高;使用最低电压(1.8V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens!

    Brad、您好!

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    Eric Schott