This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:重新编译源代码

Guru**** 2947580 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261, TUSB9260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1105428/tusb9261-recompilation-of-the-source-code

器件型号:TUSB9261
主题中讨论的其他器件: TUSB9260

你好、

TUSB9261的示例

出现了对 UAS 的需求、我想使用重新编译源代码

两者

FORCE_USB2_UAS_DISABLE 和

FORCE_USB3_UAS_DISABLE 设置为0。

我获得了 CCS v6.2.0、这似乎是支持此芯片的最后一个版本。

我不创建新项目、

我只需运行"release.cmd"脚本、该脚本似乎可以执行构建固件所需的所有步骤。

创建目标文件时不会出现任何问题。

但是、对于链接其中一个子脚本(link.cmd)、需要存在一个内存映射文件(..\tusb9260_link.cmd)。

它不在那里。

源代码或 CCS 本身也是如此。 也不是一个很棒的人 )

我想要求提供该文件。

应将我的 thinkit 添加到您提供的源代码中。

我尝试为通用 CortexM3器件创建一个项目、但它完全不起作用。

您能帮我处理链接器的映射文件吗

(.\tusb9260_link.cmd)?

此致。