This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:使用 DP83822I 进行快速 Q 再换用

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822I, DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1106359/dp83822if-quick-q-re-swapping-out-with-dp83822i

器件型号:DP83822IF
主题中讨论的其他器件:DP83822I

大家好、只是想确认我可以将 DP83822I 与电路板上的 DP83822IF (支持光纤的 SKU)换出、而无需进行任何其他电路板更改或固件更改? 即直接替换?

非常感谢、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    DP83822IF 应直接替代 DP83822I、如您所述。  

    最棒的

    Alon