This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:DS250DF410

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1103817/ds250df410-ds250df410

器件型号:DS250DF410

您好!

(1)我正在寻找适用于25GKR 背板接口的转接驱动器/重定时器、 DS250DF410是否支持25GKR 接口?

(2)我计划使用 SMBus mater 模式、因此需要连接 EEPROM、是否有可用的样片映像或建议使用的任何 EEPROM 器件型号?

如果 EEPROM 为空、则默认值是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • (1)我正在寻找适用于25GKR 背板接口的转接驱动器/重定时器、 DS250DF410是否支持25GKR 接口?
      • DS250DF410具有足够的裕量、可满足 KR 高速电气要求
      • DS250DF410不执行可选链路训练功能。 执行此重定时器时、本地主机应禁用 KR 链路训练
    • (2)我计划使用 SMBus mater 模式、因此需要连接 EEPROM、是否有可用的样片映像或建议使用的任何 EEPROM 器件型号
      • TI 建议为重定时器输入通道具有高插入损耗的应用实施重定时器 Rx 调整模式2
      • 用户可以使用 TI 重定时器 GUI 为其系统生成定制的 EEPROM 映像、可通过 TI.com 进行访问
      • 有关建议、请参阅以下链接中的 TI EEPROM 应用手册
    • 如果 EEPROM 为空、则默认值是多少?
      • 请参阅 TI.com 上提供的 DS250DF410数据表。 如果 EEPROM 为空、则会实现数据表中的默认寄存器值

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    感谢您的回复、您能给我 提供 TI 重定时器 GUI 的链接吗? 我无法从 TI.com 找到它。

    此外、我检查 EEPROM 要求、它必须是 A0的器件地址。

    我检查了以下的数据表、没有地址字节、1 0 1 0 0 x B1 B0 R/W、B1和 B0用于字节选择、是否可以使用?

    ww1.microchip.com/.../24AA08-24LC08B-24FC08-8K-I2C-Serial-EEPROM-20001710M.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过下面的链接申请 GUI 的下载访问权限。 您的消息中的 EEPROM 器件型号看起来很好用。

    https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=202045∏_no=DS250DF410-DESIGN&ref_url=sva_sds

    谢谢、

    Rodrigo Natal