This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:TUSB211是否可用于以下拓扑?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211, TUSB216I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1105473/tusb211-would-the-tusb211-be-usable-for-the-following-topology

器件型号:TUSB211
主题中讨论的其他器件: TUSB216I

您好!

TUSB211 (放置在黄色位置)是否可用于以下拓扑:

谢谢。


此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    是的、USB 2.0转接驱动器可以在此处工作、但我们建议使用较新的 TUSB216I 或 TUS217A 器件、与较旧的 TUSB211器件相比、该器件有了一些改进。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    注意到的问题。 感谢您的确认和比较表!

    此致、