This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD62:外部晶体振荡器

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD63, SN65HVD62

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1105304/sn65hvd62-external-crystal-oscillators

器件型号:SN65HVD62
主题中讨论的其他器件:SN65HVD63

SN65HVD62和 SN65HVD63外部晶体振荡器的 ESR 要求是什么? 规格未标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Delmore、

    这是一款较旧的器件、我们需要深入研究一下才能找到一些信息。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Delmore、

    该器件的 ESR 规格当前不可用、原因是它从未指定、或者由于器件的使用寿命而可能丢失、记录不再保留。  

    我建议、原始开发团队选择用于评估模块(EVM)(链接)的晶体可用作参考。  EVM 用户指南(链接)中的物料清单将晶体列为香港晶体# SSL8704018AEHFF0。

    晶体数据表显示了该 SS 系列晶体中8.704MHz 晶体的标准 ESR 值为50欧姆。 (https://www.hongkongcrystal.com/wp-content/uploads/images/catalogPDF/S2_S3_SS_S4_hkc.pdf)

    此致、

    Jonathan