This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS96F173MQML:DS96F173ME/883需要接点热阻?

Guru**** 2900050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1106005/ds96f173mqml-need-junction-thermal-resistance-for-ds96f173me-883

器件型号:DS96F173MQML

您好!

是否有关于结热阻(外壳、环境、电路板)的信息? 查找此器件型号 的信息:DS96F173ME/883

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    数据表中列出了我们对此器件的公开信息-遗憾的是、对于此器件(以及我们的类似器件)、我们似乎没有分享此信息、因为我们没有对此器件的热阻进行规格-仅为最大功耗。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以使用任何类似的方法来获得结热阻? 我需要执行热分析。 我感兴趣的器件具有 LCCC 封装类型和200、200引脚封装图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我们的团队提出了一个请求、以查看我们是否可以获取参数-如果我们能够接收参数、我将传递这些参数。 由于这些类型的请求的内部处理时间、我可能需要两周才能得到答案。 如果我能更快地收到信息、我会告诉您。

    最棒的

    Parker Dodson