This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E:关于失效防护

Guru**** 2930390 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32, AM26LV32E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1104728/am26lv32e-about-fail-safe

器件型号:AM26LV32E
主题中讨论的其他器件:AM26LV32

大家好、

我对失效防护有疑问。

已从修订历史记录数据表中删除短路和终止失效防护。


AM26LV32有以下说明、但 AM26LV32E 是否仅受开路故障安全支持?

请告诉我连接端接电阻时的注意方法。

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    器件的"E"版本仅支持开路失效防护、而器件的非 E 版本支持您共享的图片中列出的三种类型的失效防护。

    通过将两个阈值都指定为小于0V (因此涵盖所有短路/开路/空闲条件)、更现代的收发器具有更强大的内部失效防护功能 -您还可以为整个系统添加2个电阻器的外部失效防护、以防您不确定总线上每个部件的失效防护-我有一份应用手册详细介绍了如何调整两个电阻器的大小以及将其放置在何处  https://www.ti.com/lit/an/slyt324/slyt324.pdf

    您能否详细说明一下您对端接电阻器的担忧-我不确定我是否遵循您的要求、我想确保您的要求、以便我为您提供最有帮助的答案。

    请告诉我!

    最棒的

    Parker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    我知道"E"版本仅支持开路失效防护。

    客户问题包括:
    在非 E 版本中、描述了使用端接电阻器的失效防护、
    在 E 版本中、有人问我、如果我添加了一个端接电阻器、我不知道该怎么做。
    因此、我询问了连接端接电阻器的情况。 是否需要根据介绍的文档连接下图中的电阻值?

    我还有其他问题。
    AM26LV32E 数据表中有一个功能表。
    -0.2V <VID <0.2V 的范围是不确定的(=?)、但开路为高电平。


    由于它是开放的、我认为 A = B =开放、VID = A-B =开放= 0。
    在这种情况下、-0.2V<Open-Open <0.2V、因此我认为它将是不确定的。
    请告诉我为什么它在 Open 中变为高电平。

    感谢您的支持。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    对于失效防护电阻器、无需连接端接电阻器-因为如果没有端接电阻器 A、则位于 VCC * R_IN/(R_FS_A+R_IN)、B 将接地、这会导致器件在开路/空闲条件下接收到逻辑"高电平"。

    如果使用端接、 这是 RS-485标准中建议的- A 和 B 之间的两个电阻器我建议将它们设置为120欧姆、然后求解 R_FS 以产生空闲/开路偏置电压-而不是像失效防护无源应用手册中那样求解终端-如此 将使计算变得更简单。

    该表具有误导性-这是建议的操作-即当在线路上发送有效数据时、它应符合此标准。 器件的阈值可能较低-但我们如何规范该器件只是为了反映 RS-485标准。 这不是我们的器件规格不再适用的方式-因为我们的表和我们定义阈值的方式不仅从标准复制、而且反映了器件运行情况。 因此、该器件在开路条件下仍是安全的、不应发生振荡。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、


    感谢您的回答。

    我知道。 AM26LV32E 在打开时是安全的且不会振荡。

    端子断开时 A-B 的 VID 电压是多少?
    VID 电压是使其在打开时为+0.2V 还是更高?


    感谢您的支持。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如功能方框图中所示、A/B 输入具有内部弱上拉/下拉电阻器、因此开路 VID 很大。

    如果连接了端接电阻器、则输入端未打开、VID 将小于0.2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    克莱明的分析是正确的。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Parker、

    很抱歉我迟到了。

    我知道它在内部上拉/下拉。
    我将通知客户此内容。

    感谢您的支持。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    不用客气!  

    如果有任何后续问题、请告诉我、我将看到我可以做什么!

    最棒的

    Parker Dodson