Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM26LV32 当差分信号导入 am26lv32时、会出现对采样电流信号的干扰、其频率为100Hz。
U15是我们的器件 am26lv32、其布局为 guiedline。
Sch 如下所示。

电流采样如下所示

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Peikun:
正如 Clemens 提到的、这似乎来自 ADC 器件- 100Hz 信号不太可能来自驱动器、因为除了实际数据值之外、驱动器中没有任何"切换"。
我确实认为这很可能是由于添加了 ADC -收发器很可能不会导致噪声、而是系统中的其他组件。
可能会增加一些共模噪声的一个因素是高接地环路电流-我不认为它是主要问题-但它可能会增加问题。 请参阅以下内容、了解可降低共模噪声的 RS-485接地:

请注意、上面显示的接地不能在每个系统中使用-但它可能会增加线路上的共模噪声、并且可能会增加部分解决方案。 但是、我要强调的是、ADC 可能是您应该首先查看的位置。
如果您有任何其他问题、请告诉我!
最棒的
Parker Dodson