This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS172A:输出偏斜(tsk (o))

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LBC172A, SN75ALS172A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1106032/sn75als172a-output-skew-tsk-o

器件型号:SN75ALS172A
主题中讨论的其他器件:SN75LBC172A

大家好、

对于 SN75LBC172A、  数据表上的 tsk (o)为2ns、但  SN75ALS172A 没有此类数据。

能否为  SN75ALS172A 提供 tsk (o)?

或者、  与 SN75LBC172A 相比、SN75ALS172A 是更高还是更低?

此致、

Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们没有 SN75ALS172A 的参数。 然而、在列出了来自两个器件的所有其它时序技术规格的情况下、与 SN75LBC172A 相比、SN75ALS172A 的性能可能会更差、其更有可能更差。 这是由于 SN75ALS172A 的传播延迟和转换时间较慢、并且变化较大、因此偏斜也可能更严重(因为偏斜只是每个通道之间的时序变化) 由于差异越大、输出偏斜就越高。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson