This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS047:关于 tsk (lim)

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1103484/sn65lvds047-regarding-tsk-lim

器件型号:SN65LVDS047

您好的支持团队。

我的客户询问以下帖子。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1100053/sn65lvds047-regarding-tsk-lim

是否在通道之间指定了 TPLH 和 tpHL、而不是在器件之间指定了 TPLH 和 tpHL?
如果是、它不是 TPLH (tpHL)|最大值-最小值|< tsk (lim)?
您的答案是 TPLH (tpHL)| max-min |> tsk (lim)。

如果我的问题不明确、我认为我无法正确理解 tsk (lim)。
图中是否有任何关于 tsk (lim)的材料可理解?
此外、是否有任何材料能够以相同的方式理解与 tsk (pp)的区别?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa-San、

    TPLH 和 tpHL 是针对单个器件上的单个通道而指定的。 tsk (lim)规范了两 个单独器件中的两个通道之间的传播延迟 (通道0 -器件 A 的通道1传播延迟与 器件 b 的通道0 -通道1传播延迟)。tsk (lim)考虑 了两个不同器件上两条通道之间传播延迟的过程变化。  

    TSK (pp)与 之类似、它规范了两 个单独器件的一个通道之间的传播延迟( 器件 A 的通道0传播延迟与  器件 b 的通道0传播延迟)。 这还考虑了器件之间的任何工艺变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barton-San

    感谢您的回答。

    很抱歉、我的回答很晚。

    我收到了客户的另一个问题。

    关于数据表中的 tsk (lim)规格(最大值1.2ns)、从逻辑上讲、最差值为|TPLH-tphl|=2.8ns-1.4ns=1.4ns、但通过测试可将其控制在1.2ns。 我们的理解是否正确?

    我们不理解为什么将 tsk (lim)定义为| min-MAX |、但最大值不是1.4ns。

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa-San、

    校正该规格是通过测试确定的、结果介于1.4ns 的预期值之间。