This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV017A:器件建议

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV017A, SN65LVDS1, DS90LV011A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1105321/ds90lv017a-device-suggestion

器件型号:DS90LV017A
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS1DS90LV011A

您好!

您能否帮助找到满足以下客户要求的合适器件? 我认为 DS90LV017A 或 SN65LVDS1可能适用、但它仅支持3.3V 电压。 请告诉我我们是否有合适的器件。

输入:10MHz (LVCMOS 1.8V)

输出:LVDS

CH #:1.

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TT 已分配 、将很快回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们目前没有支持1.8V LVCMOS 的奈特器件。  DS90LV017A、SN65LVDS1或 DS90LV011A 将需要一 个用于 此类应用的电平转换器。