This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913Q-Q1:延长电缆长度

Guru**** 1138100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1105990/ds90ub913q-q1-extending-the-cable-length

器件型号:DS90UB913Q-Q1

大家好、

我在数据表中看到、建议将器件的 电缆长度设置为15m。

我们是否还有其他覆盖范围更广的器件?

是否有方法来实现此目的? (可能会级联多个串行器/解串器器件以扩大覆盖范围)

谢谢!

谢谢、

Fadi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fadi、

    查看数据表、可以看到它支持长达25m 的 STP。

    某些串行器/解串器可以像您提到的那样进行级联。 不建议使用 DS90UB913/914、因为时钟源会在跳数上累积低频抖动。 不过、DS90UBB95x 器件可以支持此拓扑、因为它们使用本地 REFCLK 来生成正向通道。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢、

    利斯尼