This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无器件型号:摄像头和软件支持

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TDES954, TDES960, TSER953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1105951/no-part-number-camera-and-software-support

主题中讨论的其他器件:TDES954TDES960TSER953

用于在线测量和质量控制的 CCD 摄像头和应用:  

尊敬的先生

我们是一个系统集成商、使用摄像头硬件和软件来实现各种应用

我们将摄像机与软件集成在一起:零件检验系统、标签检验系统、冶金显微镜、病理显微镜、科学和实验室研究工具,包括样品检验和检验工业检验、计算机零件检验、纺织检验、珠宝检验、检验/检验中的收集、印刷检验

此图像分析软件可用于病理学、Histo -病理学、植物学、动物学、微生物学、 FNAC 报告、血液学、解剖学等。我们还提供凝胶分析软件、皮肤学软件

我们打算在不久的将来进入内窥镜

请分享您可以支持的摄像机和软件的详细信息

我们在美国和印度的两个国家/地区运营、更喜欢在两个国家/地区提供技术和商业支持

此致

甘地

Raj Overseas

506A、印度溪驱动、Wilkes Barre

Penny Sylvania;18702

美国

M- 5708140705

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juzer、

    对于我们的工业串行器/解串器产品系列、我们当前发布的产品支持 MIPI CSI-2接口。 有关这些器件的更多信息、请查看 TSER953、TDES954和 TDES960!

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    利斯尼(她/她)