This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:将差分 Tx+、Tx-、Rx+和 Rx-引脚与两对引脚相连、而不是单对引脚

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1105270/dp83td510e-using-the-differential-tx-tx--rx-and-rx--pins-with-two-pairs-instead-of-single-pair

器件型号:DP83TD510E

您好!

我对差分发送和接收信号的使用有疑问。

根据引脚布局、发送和接收信号有四个引脚、即 Tx+、Tx-、Rx+和 Rx-。

到目前为止、为了与单线对电缆兼容、我只看到使用端接电路将这些信号简化为单对、即 TRD_P 和 TRD_N、如数据表的应用部分所示。

但是、是否可以在两线对配置中直接使用 Tx+、Tx-、Rx+和 Rx-、如下图所示、并使用相应的端接值和元件值?

这是否还允许以10Mbit/s 的速率进行全双工数据传输? 即、收发器是否与10BASE-T PHY 一起工作?

此外,GPIO2/STRAP10也应下拉,因为在该配置中使用50欧姆端接?

提前感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    您不能使用此设置。  

    为了确保 PHY 的运行、您必须遵循  数据表中定义的原理图标准。

    最棒的

    Alon