This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:10/100/1000功能系统的设计提示/技巧/常见错误

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1105726/dp83867is-design-tips-tricks-common-mistakes-for-10-100-1000-capable-system

器件型号:DP83867IS

我正在努力支持考虑将10/100 PHY 升级到10/100/1000M 的设计。

我被要求提供:

设计支持10/100Mb 和 Gb 的系统时的详细"提示/技巧"和常见错误。

该工程师以前在10/100Mb 系统和 GB 系统上工作过、但这是第一次使用能够支持所有这三种系统的系统。
很抱歉、这个问题有点含糊、但您可以提供的任何详细信息都非常有用。

此致、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    鉴于您对同一主题有两个 E2E 问题、我将关闭这个问题。  

    最棒的

    Alon