This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848J:关于晶体选择。

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1105034/dp83848j-about-crystal-selection

器件型号:DP83848J

大家好、

我们将参考数据表 SNLA079D 和 SNLA290为该器件选择晶体。

我们了解到 SNLA290建议使用8pF 至20pF 的 CL (负载电容)。

另一方面、数据表中的值为25pF 至40pF、SNLA079D 中的值为15pF 至40pF。 在此设备中,建议使用开关 CL?

如果我们的客户可以根据推荐值检查匹配情况、那么使用晶体是否没问题?

此致、  

三山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    我们建议使用数据表中的值、即25-40pF。 但是、确切的值通常由晶体供应商决定、该供应商应查看所有寄生效应以实现所需的 ppm 精度。  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢你的答复。

    我会回答客户、建议25-40pF。  

    > 确切的值通常由晶体供应商决定、该供应商应查看所有寄生效应以实现所需的 ppm 精度。  

    ⇒这是否意味着我们应该根据 晶振的确切 CL 值而不是建议的 CL (25-40pF)来选择 CL1、CL2 (在数据表图7-3中)?

    此致、

    三山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    没错。 负载电容器的值将随晶振供应商的不同而变化。 请咨询供应商以了解建议的负载。

    谢谢、

    David