This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:RXPnP 和 RXnN Flip Consult

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1105870/ds160pr410-rxnp-and-rxnn-flip-consult

器件型号:DS160PR410

大家好、

客户正在咨询我们的 DS160PR410是否能够在应用期间支持翻转 RXPnP 和 RXnN? 如果是、TXPnP 和 TXPnP 是否应同时遵循  RXPnP 和 RXnN 的设置? 谢谢。

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好在两侧翻转。 对于 PCIe 应用、我们可以在一侧翻转、PCIe 协议负责极性反转。 这取决于所使用的协议。

    此致、Nasser