This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD54:電源供給ピンについて Ω

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1105621/sn65hvd54

器件型号:SN65HVD54

他社のデバイスからSN65HVD54Dへの置き換えを検討しており、各ピン配列は同等なのですが、μ A
既存部品は13ピンがN。Cになっています。
その為、SN65HVD54Dに置き換えた際に13ピンはN。Cで14ピンからしか電源が
供給されない状態になるのですが、この状態で使用するのは特に問題は μ A
ないでしょうか。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furuya-San、

    您可以用英文发布您的问题吗? 遗憾的是、我们无法在 E2E 上支持其他语言。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tomoki、

    很抱歉--但在翻译文本后--我不确定问题是什么。 您能否重新表述您的问题、以便我为您提供支持? 给您带来的不便、我深表歉意。  

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必须连接两个 VCC 引脚。 如果只使用一个、则电源连接将不会像设计的那样好、并且不再保证电气特性。

    在实践中、我想不会产生太大的影响。 但你必须做自己的测试,正如我所说,没有保证。