This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9416:TCA9416

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1105808/tca9416-tca9416

器件型号:TCA9416

TCA9416的 DS 提到:

VCCA 可以高于或低于 VCCB。 内部电路将自动选择合适的电源以正确支持转换。
VCCA 也可以与 VCCB 相同、并且该器件可用作缓冲器。

在我的应用中、VCCA=3.3V、VCCB 可以是以3.3V 或1.8V 为以太网。

问题: 如果 VCCA=VCCB、它是单向还是双向缓冲器?

谢谢

弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件始终是双向的。 否则、I²C 将不起作用。

    (我不会将其称为缓冲器;它是具有边缘加速器的无源开关。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens!

    您好、Vladimir、

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    Eric Schott