This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:TCA9546A

Guru**** 1815690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1105637/tca9546a-tca9546a

器件型号:TCA9546A

您能否帮助检查 TCA9546是否可以为每个 SD/SC0、SD/SC1、SD/SC2、SD/SC3使用不同的 PU 电源?

例如:Vcc 需要 P3V3、SDA/SCL 需要 P3V3、SD/SC0、1需要1.8V;CH2和 CH3需要3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;所有五个 I²C Ω 总线段可具有不同的电压。

    唯一的限制是 VCC 不得过高;只需使用最低电压(1.8V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 Vcc 为1.8V、 对于 SD/SC0、1为1.8V;对于 CH2和 CH3为3.3V。

    ADDR、复位和 SDA/SCL 应该使用哪个电源轨?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDA/SCL 引脚可过压。 对于 AX/RESET、请使用 VCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着我可以将 P3V3用于 SDA/SCL、将 P1V8用于  AX/RESET、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens!

    您好、Lynn、

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    Eric Schott