This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848T:AN0/AN1自举配置

Guru**** 2936750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1105752/dp83848t-an0-an1-strap-configuration

器件型号:DP83848T

您好!

 

我的客户对 AN0/AN1 (通告模式)的自举配置有疑问。

AN1引脚仅在 J/K 器件上可用、在 H/M/T 器件上不可用。

对于这些 H/M/T 器件、如何配置此通告模式?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    我理解以下陈述的方式是:

    由于引脚21在内部上拉、并且 DP83848x 上是默认设置、因此我假设您只能使用引脚 AN0 (引脚22)来控制所有需要的各种速度选择模式

    如果我有不同的答案、我将询问团队并跟进

    最棒的

    Alon