This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI-Q1:CAN#39;t 使用 Linux "lsusb"命令识别 TUSB4020BI。

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1105943/tusb4020bi-q1-can-t-identify-tusb4020bi-using-linux-lsusb-command

器件型号:TUSB4020BI-Q1

您好!

我想知道为什么我们无法使用 "lsusb"命令在 Linux 中看到 USB 2.0集线器。

我们检查了电压:

VDD_1P1 (板载等于1.16)

 VCC_3V3 (板载时等于3.34)  

注意:我了解 EEPROM 电路是可选的、因此我将所有部件都留在了这里:U7、R50、R49、C7、R44、 R39、R43、R41、R40、R42未放置在 PCB 上。  

e2e.ti.com/.../fc_2D00_pci_5F00_1_5F00_3_5F00_2.pdf

请检查我们的设计、并帮助我们确定导致问题的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除 R52、如果 SMBUSz 为低电平、集线器将在上电时进入 SMBus 编程模式、并等待 SMBus 主机进行配置。

    此致、

    JMMN