This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:快速模式 I2C 下降时间参考

Guru**** 2512375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1105141/pca9548a-fast-mode-i2c-fall-time-consult

器件型号:PCA9548A

大家好、

客户在 I2C 快速模式(400kHz)下使用我们的 PCA9548、发现 I2C 下降时间大约为6ns。 但是、我们的 D/S 要求最小下降时间应超过20+0.1Cb ns、他们希望知道在不满足此规格时可能遇到的任何潜在风险? 可以这么做吗? 谢谢。

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    这里有任何答复吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该限值是从 μ I²C 规范复制的。

    PCA9548本身并不关心、但如果具有快速边沿、您将有振铃的风险、如果超过 VIL、该风险可能看起来像上升边沿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens!

    您好、Stanley、

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    Eric Schott