This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041电源控制功能是如何工作的?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1105740/tusb8041-how-tusb8041-power-control-function-work

器件型号:TUSB8041

大家好、

TUSB8041具有 PWRCTL1/2/3/4。 我想知道它是如何工作的。 当客户希望关闭下游电源开关时、是否需要配置寄存器以更改输出状态? 还是 TUSB8041可以检测器件是否已连接并自动打开/关闭开关?  

谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    集线器的下行端口电源由 USB 主机发送的 USB 端口电源命令控制。  集线器无法生成这些命令。

    TI 没有可强制 USB 主机发送命令的工具。  通常、所有端口都在枚举时通电、在低功耗模式期间关闭。

    此致、

    JMMN