This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043:通过 HID 至 I2C 接口对 EEPROM 进行编程

Guru**** 2957170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1105871/tusb8043-programing-eeprom-via-hid-to-i2c-interface

器件型号:TUSB8043

您好!  

我想知道如何使用上行 USB 端口通过 HID 转 I2C 接口对 EEPROM 进行编程。 这种编程仅限于特定工具、还是任何主机处理器都可以做到这一点?

我打算在我们的设计中使用此集线器、其中运行 Linux OS 的嵌入式处理器(NXP iMX8)将充当主机。 我希望能够 通过 USB 接口在系统内对 EEPROM 进行首次编程(以及对 EEPROM 内容的任何更新)、而无需任何专用/外部工具。 这样做是否可行?

此致、

Jamal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第8.3.3节介绍了 USB 请求。 您可以使用任何可以发送此类请求的操作系统或工具。

    在 Linux 中,您可以通过在/dev/hirtrae*设备文件中写入或读取二进制数据来直接写入和读取报告;请参见 hirte.txt。