This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159 + TS3DV642 DVI SI 故障

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642, SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1102902/sn65dp159-sn65dp159-ts3dv642-dvi-si-fail

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件:TS3DV642

你(们)好

客户目前在使用 SN65DP159 + TS3DV642组合时遇到问题
DVI SI 测量眼图失败(如附件所示)
有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享原理图、布局和当前的 DP159/TS3DV642配置?  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢您的支持

    请参阅附件

    我们将在下一个版本中将 HDMI (DVI)布局差分阻抗从85欧姆修改为100欧姆。

    目前,是否有任何其他设置来改进我们的 SI?

    e2e.ti.com/.../Crete_5F00_TGLH_5F00_2DVI_5F00_R01.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有办法更改设计以便在 TS3DV642的输出上使用 DP159? 由于 TS3DV642位于 DP159输出和 HDMI 连接器之间、您需要使用 DP159 TX 预加重和 Vsadj 来补偿 TS3DV642损耗和输出迹线插入损耗之间的损耗。  

    但是、即使可以通过 TX 预加重和 Vsadj 来改进眼图、差分阻抗测试仍可能失败、因为使用 TS3DV642时的 Ron。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    是否有办法更改设计以便在 TS3DV642的输出上使用 DP159?

    • 这是否意味着使用2 DP159?
    • 以下是 TS3DV642在规格下的应用。

    我们的设计规格是否有差异?

    此布局阻抗是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    布局阻抗正确。 是否可以使用这样的拓扑

    英特尔 TGL -> TS3DV642 -> DP159 -> DVI 连接器

                       -> DP159 -> DVI 连接器

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    如果 PCB 空间不足以放置额外的 DP159。
    哪个 SMB 源连接 DP159 PCH 或 EC?
    我们是否必须在每次系统启动时设置 I2C 控制状态?
    在下一阶段更改阻抗后,是否可以修复测试失败结果?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 PCB 空间不足以放置额外的 DP159。

    ***是否可以将 DP159放置在 TS3DV642的输出端, 英特尔 TGL -> TS3DV642 -> DP159 -> DVI 连接器。

    哪个 SMB 源连接 DP159 PCH 或 EC?

    ***请您澄清这个问题,我不知道您的意思。

    我们是否必须在每次系统启动时设置 I2C 控制状态?

    ***如果任何 I2C 寄存器值从默认值更改,则在上电后需要对其重新编程

    在下一阶段更改阻抗后,是否可以修复测试失败结果?

    ***我认为阻抗不会解决此问题。 您可以更改 DP159预加重或 Vsadj、看看问题是否可以解决。 但是 、即使通过调整 DP159预加重或 Vsadj 修复了眼图、也可能无法通过差分阻抗合规性测试。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    如果 PCB 空间不足以放置额外的 DP159。

    ***是否可以将 DP159放置在 TS3DV642的输出端,英特尔 TGL -> TS3DV642 -> DP159 -> DVI 连接器。

    • 我们有两个 DVI 连接器

     

    哪个 SMB 源连接 DP159 PCH 或 EC?

    ***请您澄清这个问题,我不知道您的意思。

    • 一些供应商提供了帮助我们设置注册的工具、他们希望我们使用英特尔端 SMB 接口。
    • 更新固件、依此类推…

     

    我们是否必须在每次系统启动时设置 I2C 控制状态?

    ***如果任何 I2C 寄存器值从默认值更改,则在上电后需要对其重新编程

    • 谢谢你

     

    在下一阶段更改阻抗后,是否可以修复测试失败结果?

    ***我认为阻抗不会解决此问题。 您可以更改 DP159预加重或 Vsadj、看看问题是否可以解决。 但是、即使通过调整 DP159预加重或 Vsadj 修复了眼图、也可能无法通过差分阻抗合规性测试。

     

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以使用下面所示的拓扑?

    英特尔 TGL -> TS3DV642 -> DP159 -> DVI 连接器

                       -> DP159 -> DVI 连接器

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    因为没有足够的空间放置两个 DP159s…
    下面是当前结构

    英特尔 TGL H -> DP159 -> TS3DV642 -> DVI CONN
                                            ->对接->(DVI CONN)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 DVI 合规性测试、它看起来是选中的。 不检查与 HDMI 相关的差分阻抗合规性测试。 因此、我对 TS3DV642 Ron 的担忧在这里不适用。

    对于眼图测试、您是否尝试更改 DP159预加重和 Vsadj 以查看它们是否有帮助?

    谢谢

    David