This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB924-Q1:IBIS 模型和 S 参数

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1105722/ds90ub924-q1-ibis-model-and-s-parameter

器件型号:DS90UB924-Q1

大家好、

我们能否为 仿真提供宜必思模型和924 PCB 通道 S 参数要求?

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我们没有适用于924的 IBIS 模型、但您可以使用 DS90UB928中的 IBIS 模型。 这些器件非常相似、唯一的区别是支持的 PCLK、而在 UB924上它更高。