尊敬的 TI 工程师,
我的解串器是 ds90ub960、它需要对两种不同类型的摄像头串行器进行解串:ds90ub935和 ds90ub953。 我想问的是、这两个串行器的初始化序列是否不同? 您能否帮助提供可驱动这两个串行器的初始化序列?
谢谢你。
我祝你生活愉快
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 工程师,
我的解串器是 ds90ub960、它需要对两种不同类型的摄像头串行器进行解串:ds90ub935和 ds90ub953。 我想问的是、这两个串行器的初始化序列是否不同? 您能否帮助提供可驱动这两个串行器的初始化序列?
谢谢你。
我祝你生活愉快
您好、Nick
现在、我已经配置了960 + 935和953的初始化序列、但953的摄像头可以检测到、但935级联器的摄像头无法检测到
我的953摄像头输出的数据格式为 YUV422@30fps,
935摄像机的输出数据格式为 raw16 @ 20fps
这是我的初始化序列。 您能帮助我了解问题是什么吗?
您好 Nick,
两个摄像头遵循相同的初始化序列。 它们连接到同一解串器的两个端口并共享同一解串器寄存器。
我很抱歉。 也许我不明白你的意思。
我在上面发送的回复包含我对 ti960解串器寄存器的所有设置。 935和953串行器共享上述配置。
您想问我对953和935串行器进行了什么配置吗?
以下是我对两个串行器的寄存器设置
您好、Nick、
很抱歉、对于延迟恢复、读回解串器的值都是一致的。
但读取串行器的值不一致
935 (激活失败)
----------------------------------------
寄存器0x02 = 0x33
寄存器0x0E = 0x0F
寄存器0x0d = 0xf0
----------------------------------------
953 (成功激活)
----------------------------------------
寄存器0x02 = 0x73
寄存器0x0E = 0x10
寄存器0x0d = 0x10
--------------------------------------
DES 回读 数据
寄存器0x4c=0x1f
寄存器0x58 =0x5e
寄存器0x72 = 0x01
寄存器0x5C == 0x22
寄存器0x32 = 0x01
寄存器0x33 = 0x01
寄存器0x18 = 0x01
--
谢谢
新宇。