This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410:DS100DF410原理图审阅

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1105012/ds100df410-ds100df410-schematic-review

器件型号:DS100DF410

大家好、

 在 SMBus 主模式下使用两个 DS100DF410SQ 时、您是否能帮助查看客户原理图? 非常感谢。  

谢谢、此致

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    请注意、这是一个公共论坛。  最好将其移至内部论坛。

    关于原理图审阅、请在下面找到我的备注:

    • VDD 去耦电容器(良好)
    • HS I/O:请确保 DS100DF410的 RX 和 TX 引脚上的信号链中都有交流耦合电容器
    • REFCLK (良好)
    • 这两个器件似乎共享相同的 READ_EN 网络。  在 SMBus 主/控制器模式下不应出现这种情况。  请参阅 数据表中的第7.4.1节和图5。
    • SDA/SCL (良好)
    • EEPROM 地址(良好)
    • SMBus 地址(良好)
    • LPF_REF/LPF_CP (良好)

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    请注意、这是一个公共论坛。  最好将其移至内部论坛。

    关于原理图审阅、请在下面找到我的备注:

    • VDD 去耦电容器(良好)
    • HS I/O:请确保 DS100DF410的 RX 和 TX 引脚上的信号链中都有交流耦合电容器
    • REFCLK (良好)
    • 这两个器件似乎共享相同的 READ_EN 网络。  在 SMBus 主/控制器模式下不应出现这种情况。  请参阅 数据表中的第7.4.1节和图5。
    • SDA/SCL (良好)
    • EEPROM 地址(良好)
    • SMBus 地址(良好)
    • LPF_REF/LPF_CP (良好)

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    感谢您的建议。  

    此致

    Eddie