This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HG:RXD 上的 TCAN1042限流电阻器

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28374D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1105183/tcan1042hg-tcan1042-current-limit-resistor-on-rxd

器件型号:TCAN1042HG

大家好、

我在 TCAN1042的数据表中看到、IOH/IOL (RXD)= 2mA、为了限制数字线路的电流、可以使用串行电阻器(R2和 R3如下所示)。

我的问题是如何计算此限流电阻器值以确保驱动电流在2mA 以内、如果我 将 RXD 和 TXD 直接连接到 TMS320F28374D、是否存在损坏风险?  

非常感谢 。

 \

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    大多数微控制器输入引脚只有非常小的泄漏路径(对于列出的引脚、泄漏路径为~2uA)、并且不会接近 TCAN1044的数字输出引脚过载。 如果需要外部上拉电阻器、这将是一个更大的考虑因素。 这些数字线路上的串联电阻器更常用于在转换期间限制通过信号线路的开关电流、以限制 EMI。 此类电阻器的典型值将介于10欧姆和33欧姆之间。 为了最有效地降低此 EMI、应将限流电阻器放置在信号驱动器附近。 R2放置在 MCU 附近、R3放置在收发器附近。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott