This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:DS125DF111:问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1105020/ds125df111-ds125df111-question

器件型号:DS125DF111

尊敬的团队:

请问 ds125df111 Cha/CHB 如何使用 I2C 分别进行 VOD&去 加重设置、当前使用的命令 i2cset -y 0 0x19 0x2D 0x85 / i2cset -y 0 0x19 0x15 0x15、但两个通道都是一次调整的。

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您可以使用寄存器0xFF 选择要写入的通道寄存器集。  请尝试选择单个通道、然后执行您感兴趣的 VOD/去加重配置。

    谢谢、
    Drew