This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UR241:5MHz 时传输约10m

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UR124, DS90UR241

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1105119/ds90ur241-transmission-of-about-10m-at-5mhz

器件型号:DS90UR241
主题中讨论的其他器件:DS90UR124

您好!

我对 DS90UR241和 DS90UR124有疑问。

使用最小外部时钟(5MHz)时、是否可以使用 LAN 电缆和 RJ45连接器进行传输?

传输距离约为10m。

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Astro、

    是的、我认为这应该可以实现、因为电缆上的信号传输速率将仅为70MHz。 您可能希望在差分 PAR 上使用共模扼流圈来帮助更大限度地减少偏差、但即使在10m 处、此频率下的损耗也应适用于 UR241+UR124

    此致、

    Casey