This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020BEVM:EVM 检查

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B, HD3SS6126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1104351/tusb8020bevm-evm-check

器件型号:TUSB8020BEVM
主题中讨论的其他器件:TUSB8020B

EVM 上有一个问题。  

当 SW1_1关闭时、无论 SW1_7和 SW1_8是关闭还是打开、端口1和端口2都处于开启状态。

当 SW1_1打开时、无论 SW1_7和 SW1_8关闭或打开、 端口1和端口2都处于关闭 状态。

上述行为是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    不、这是不对的。  您能否附上电路板的图片?  当您将其连接到主机时、它是否显示在设备管理器/usbview.exe 中?   集线器的 USB 3.0侧应有两个实例、集线器的 USB 2.0侧应有一个实例。

    SW1_1是 FULLPWRMGMTz、它只更改在 USB 描述符中发送的内容、它不会更改下行端口行为。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    附加图片。 我们将端口2连接到 USB 鼠标,查看鼠标是否正常工作。 每次更换开关时、我们都会在板上重置5V 电源。

    正如 Brian 所说的那样、无论 SW1_7/8状态如何、鼠标始终仅在 SW1_2关闭时工作、 但始终不工作(仅在 SW_2打开时工作)、即使将 MOACVE 删除到 Port1也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、SW1_2是合理的。  该开关控制 PWRCTL 输出的极性。  如果您将 SW1_2设置为打开、则两个端口的极性都与板上的电源开关不匹配。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    我们希望 独立控制端口1和端口2。 端口1打开、端口2关闭、或端口1关闭、端口2打开。 我们该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    集线器根据 USB 主机的 USB 命令打开和关闭端口。  如果没有发送 USB 主机命令来强制端口打开/关闭、则无法强制端口打开/关闭。  TI 没有可强制从主机发出 USB 端口电源命令的实用程序或应用程序。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    似乎只有 TUSB8020B 无法满足我们的要求。 TI 是否有其他解决方案可以实现此功能? 单独打开和关闭一个下行端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    不是、我们不是、这超出了集线器的 USB 规范。  您可以尝试在端口上实现 USB 开关以支持此功能。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    我们将实现另一个 USB 多路复用 器、如 HD3SS6126。 我们 认为这是可行的、不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、假设您从不需要同时连接两个器件、这听起来更适合您的应用。

    此致、

    JMMN