This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001EVM:需要 EEPROM?

Guru**** 2930940 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1104719/xio2001evm-eeprom-required

器件型号:XIO2001EVM
Thread 中讨论的其他器件:XIO2001

是否需要 EEPROM?

我们将 以与 EVM 类似的方式使用 XIO2001、因此使用 EVM 进行测试以解决此问题。 我想知道是否需要 EEPROM。 XIO2001内部默认值是什么?

我还没有找到解释其内容的文档、希望有一些可用的文档。

在 EEPROM 中可能会有 VID/PID 值、但类似这样的器件可能具有合理的内部默认值。 根据您的答案、我们将删除或禁用 EVM 上的 EEPROM。

谢谢、Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有 EEPROM、XIO2001将为所有寄存器使用合理的默认值。 数据表的第8.4…8.6节对这些参数进行了说明。

    要对此进行测试、您可以断开 EVM 上的 EEPROM (请参阅 EVM 手册的第2.4节)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。  谢谢 Clemens!