This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:EEPROM 可以保留也可以不保留

Guru**** 2535780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1105087/tusb8044a-the-eeprom-can-be-reserve-or-not

器件型号:TUSB8044A

您好、先生、

作为数据表声明、如果客户没有其他信息或设置为 CONFIG、可以移除 EEPROM、也可以不移除 EEPROM?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    无需 EEPROM。  客户可以使用默认集线器配置或使用引脚设置对其进行配置。

    此致、

    JMMN