This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1027-Q1:TXD &放大器;RXD 引脚钳位二极管

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1104060/tlin1027-q1-txd-rxd-pin-clamping-diode

器件型号:TLIN1027-Q1

大家好、

您能否告知 TXD 和 RXD 引脚上是否存在钳位二极管? 如果在引脚模型上有一个简化的图、那将是很好的。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:

    我假设您在询问未上电时是否存在从 TXD 到 VSUP 的偏置、或者 VSUP 是否< VLOGIC? 您可以在-0.3V 至6V 之间施加到 TXD 引脚、而无需担心损坏器件、即使在未上电时也是如此、尽管建议将此电压保持在 GND 和5.25V 之间。这也适用于 RXD 上拉。

    如果施加负电压、那么是的、我希望看到电流从 GND 流向引脚。

    这是否有助于澄清问题? 或者是否有我可以帮助解决的特定用例?

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    谢谢你。 这是为了让客户了解器件引脚模型、以便他们 在工厂中实施测试-开路、短路、泄漏测试等。客户需要了解是否存在与引脚关联的钳位二极管、以便实施相应的测试。  

    它与最大额定电压无关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Py、

    好的、感谢您的澄清!

    是的、在 TLIN102x (A)-Q1器件上有一个从 GND 到 TXD/RXD 的二极管。 通常、在万用表上从 GND 到 TXD/RXD 执行二极管检查时、我看到正向电压刚好超过0.5V

    希望这对我有所帮助、请告诉我。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    是否有钳位二极管朝上? 比如从引脚到 Vsup?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、我、

    在 TXD/RXD 和 VSUP 之间、只要引脚保持在绝对最大额定值范围内、它应该是高阻抗。

    最棒的

    Danny