This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LV1023A:SN65LV1023A 输出异常

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LV1023A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1104185/sn65lv1023a-sn65lv1023a-output-abnormal

器件型号:SN65LV1023A

尊敬的 TI CSC,

我的客户使用 SN65LV1023A 作为 LVDS 信号的串行器。 客户的产品存在异常问题。 SN65LV1023A 的差分信号输出失真(过冲和下冲)、如下图所示。 更换新芯片将解决问题。 下图显示了相关的原理图。 什么可能导致此问题、是否有相关的解决方案? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我怀疑原部件焊接连接不好。 客户是否尝试回流零件、并且 NG 条件仍然存在? 该测量是在电平转换器之前还是之后进行的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Malik,

    感谢你的答复。 客户已确认这不是组件焊接问题、输出波形在电平转换器之前测量、他们将示波器探针直接放在引脚21和引脚22上、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否测量 NG 部件与 OK 部件的 ICC?