This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:合规性和终端

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR204, DS25BR440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1104897/ds25br440-compliance-and-terminations

器件型号:DS25BR440
主题中讨论的其他器件:DS25BR204

两个问题:

  1. DS25BR440TSQ/NOPB 是否符合 TIA/EIA-644-A LVDS 标准?
  2. 另一个 E2E 帖子建议类似 DS25BR204上的输入端接100欧姆电阻器、即使内部有一些电阻器。  该器件也是如此吗?

谢谢、

Myles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Myles:

    1)。 DS25BR440尚未根据 LVDS 标准进行验证。 因此、我们不能声称与此标准兼容。

    2)。 这是一种将未使用的输入接地的良好设计做法。 您可能不会看到未端接输入的问题、但在未使用的输入上使用端接可提供更确定的性能。

    此致、Nasser