This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS202E:咨询

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS202E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1104894/trs202e-inquiry

器件型号:TRS202E

您好!

你好。

我对 TRS202E RS232线路驱动器/接收器有一个简短的问题。 我们是否需要同时使用每个线路驱动器和接收器对、或者是否可以交换它们? 例如、我们能否将 DIN1/DOUT1和 RIN2/ROUT2用于一条 UART 总线

感谢你的帮助。

此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件专为具有两个数据信号(TXD 和 RXD)和两个流量控制信号(通常为 RTS 和 CTS)的 RS-232端口而设计。 但是、所有四个通道完全独立工作、因此您可以将它们用于您需要的任何用途。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    Clemens 正确-每个驱动器/接收器是单独的、但可以使用(只要在 rec OP 条件内)。 因此、将 DOUT1连接到 RIN2等同于将 DOUT1连接到 RIN1等、可以这么做。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson