This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:TCA9548复位和 I2C 检测

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1104569/tca9548a-tca9548-reset-and-i2c-detection

器件型号:TCA9548A

HII

我有设计 TCA9548 PCB 板。 在这种情况下、我忘记了将 RESET 引脚连接到 VCC 器件 I2C。

任何其他方法来实现 I2C 检测或复位。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当/RESET 引脚为低电平时、器件将完全不工作。 您必须在所有电路板上添加与 VCC 的连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandiri、  

    您能否详细说明设计中的 RESET 引脚是否完全悬空或是否连接到 GPIO?

    此致、

    Rosemary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rosemary

    我有用于 TCA9548的设计 PCB 板、但我忘记为 VCC 提供复位引脚、 并且复位引脚也不会在 VCC 或 GPIO 中浮动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 没有复位引脚高电平 I2C、因此无法检测到任何其他复位方法。

    我已经看到过数据表、我们可以使用上电复位(POR)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    POR 和/RESET 是两个独立的机制。 当/RESET 为低电平时、无论电源电压如何、器件都会复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandiri、

    Clemens 的解释是正确的。 建议 将 RESET 绑定为高电平、 否则它可能会在运行期间因噪声随机复位。 请告诉我这是否有助于回答您的问题。  

    此致、  

    Rosemary